This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712EVM-287:由半桥0 / 250V TTL 控制

Guru**** 2813565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712EVM-287, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908296/ucc27712evm-287-half-bridge-0-250v-ttl-controlled

器件型号:UCC27712EVM-287
主题中讨论的其他器件: UCC27712

GoodMorning、

我购买并测试了"UCC27712EVM-287"、我发现只有在 PWM 控制输入的情况下、该组件才能在输出端切换0V /250V。

您能帮我找到一个可以切换0V / 250V 的正确组件吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    第 6.3节《将 UCC27712 EVM 配置为 EVM 用户指南》的同步降压转换器(链接)显示了用于驱动同步降压转换器的此 EVM 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    谢谢、但我已经阅读了本指南。

    我需要一个组件、该组件可以驱动半桥以在输出端切换0/250V、并且不仅必须能够进行连续快速切换、而且只能用于长时间切换至250V 和长时间切换至0V。 此组件的问题是只能在快速连续开关中工作的自举。

    此致

    Amos Cardano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    如果我理解正确、您的应用需要更长的占空比运行、并且自举方法不适合设计? 请确认我的理解。 如果是、您的预期占空比是多少?  

    如果我的假设正确、您可能会考虑为高侧提供专用偏置电源、以使 HB-HS 保持在驱动器的 UVLO 阈值以上、如下所述。

    否则、请告知我们进一步的说明。

    此致、

    -Mamadou

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    是的、您了解得非常清楚。 根据具体情况、有时我需要在输出端250V 持续1分钟或100 μ s、有时我需要在输出端0V 持续10秒或100 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    是的、Mamadou 提供的链路是浮动偏置解决方案、它允许高侧驱动器偏置支持高侧驱动器的较长导通时间或直流运行。

    请确认此信息是否是您解决问题所需的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    对于隔离式电压、现在该电路运行良好、谢谢您。 我现在的问题是尺寸和成本、因为我需要将12个电路放在同一个板上(具有12个收发器、12个驱动器、ECC)。 您能否建议使用一个更简单的电路来实现能够切换0V / 250V 的 SPDT (时间切换1usec)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对于隔离式电压、现在该电路运行良好、谢谢您。 我现在的问题是尺寸和成本、因为我需要将12个电路放在同一个板上(具有12个收发器、12个驱动器、ECC)。 您能建议一个更简单的电路来实现一个能够切换0V / 250V 的 SPDT (时间切换1usec)吗?

    谢谢你

    此致

    Amos Cardano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    根据所需的电流以及时序和延迟的重要性、驱动 P 沟道高侧开关和 N 沟道低侧开关可能更容易。 对于驱动 Pchannel、可以使用漏极开路晶体管和低侧基准栅极驱动信号来驱动它。 与 N 沟道高侧浮动栅极驱动器相比、这将节省一些组件。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此解决方案速度不是很快、我在1 μ s 内实现了 ti 开关0/250、并且所有24路输出的250V 电压下的功耗都低于1mA。

    我需要一个组件、如 MADR-010574 (macom)、可缩减并降低分流控制器成本。

    你有什么建议吗?

    谢谢你

    最好的酒店

    Amos Cardano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    与 UCC27712EVM-287功能相比、这听起来像是一个具有低功耗和低电流的独特应用。 我不知道针对更高电压但低电流的解决方案的最佳解决方案。

    UCC27712驱动器可以正常工作、您也可以通过使用低电流 FET (例如 Microchip 的 LND250K1-GCT-ND)来最大程度地降低成本。数据表位于 DigiKey 的网站上。

    除了使用 UCC27712最大程度地降低外部组件成本之外、还基于低功耗级别。 我不知道该怎么建议。

    此致、