This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关电源开关的设计建议

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908792/asking-for-the-design-recommendation-on-power-switch

主题中讨论的其他器件:TPS2663TPS1663

大家好、

客户正在进行设计

您是否会为 具有可编程功率限制功能的电源开关提供建议?

  • 输入电压:20V
  • 最大电流= 2A ( 最好具有2A 电流)
  • 功率限制=电流负载超过0.7A、然后输出将开始下降并限制总输出功率。  
  • 压降是可以接受的、但保护不应自动恢复(重试)和锁存。  

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您能告诉我们最大输入电压是多少吗?

    是否有任何功率限制精度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请根据反馈推荐合适的解决方案。 谢谢。

    您能告诉我们最大输入电压是多少吗?

    20V+10%  

    是否有任何功率限制精度要求?

    不、但高精度将是很好的。  

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    TPS2663x 是否可用于15W 功率限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    根据规格、TPS2663的最小电流限制为0.6A、因此看起来很困难。 让我与团队核实一下、下周早些时候就能与您联系。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您能告诉我反馈吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TPS2663的最小可能功率限制为40W。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我对 TPS2663感到困惑。

     TPS2663能否满足客户的要求?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

     TPS2663 或 TPS1663的最小可能功率限制为40W

    TPS2477x 热插拔控制器是另一种选择。 有关240W 功率限制示例、请参阅数据表中的第10.2.5节。 通过类似的方式、可以将其配置为15W。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TPS2477x  热插拔控制器不适合您的应用、因为它的工作电压限制为18V。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    遗憾的是、我们没有15W、20V+10%的解决方案

    您能告诉我们 EE、应用用例吗?

    此致、Rakesh