This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:加电时的输出压降

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909867/tps54531-output-droop-at-power-up

器件型号:TPS54531

您好、专家、

我的客户发现使用 TPS54531加电时出现输出压降问题、您能为分析提供帮助吗? 谢谢。

原理图如下所示、输入电压为24V、输出电压为12V (+12V 电源和+12V COMM),和+12V COMM 用于 MCU 电源和5V 辅助电源。 附加电容器之后的+12V 电源。

通道1:+12V 电源通道2:+12V COMM 通道3:总输出电流

下面使用10nF CSS 电容器  

下面使用100nF//100nF CSS 电容器

下面使用100nF//100nF//100nF CSS 电容器

如数据表所述、CSS 的电容器不应大于27nF、那么是否可以使用100nF//100nF?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我建议您按照 TPS54531的 WEBENCH 模型更改原理图。 您需要选择分配的电感和补偿、通过配置 EN 电阻器网络将 VIN 启动和停止电压设置为高于目标输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    您能更具体吗? 他们的原理图中的哪个部分不正确? 我们如何更改该组件? 谢谢。

    此致、

    陈   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    1.您说输入电压为24V、我建议您通过配置 R16和 R19将 VIN 启动和停止电压设置为高于目标输出电压。 使用数据表中的公式1和2。  

    2.电感值太高。 我建议选择电感器值并根据 WEBENCH 模型进行补偿、您可以从我之前的答案中获得链接。

    是否清楚?