尊敬的先生
我们在产品中使用 TPS259261。
输入电压为12V、正常负载为1A。
COUT=660uF:我们有特殊用途来使用如此大的电容器。
没有外部 CDV/dt。
我们对30件产品进行了电源开/关测试、发现 10件 TPS259261损坏。
需要您对此问题的支持、我们接下来可以做些什么?
还有一些问题需要回答。
如何更改 斜坡时间(TdVdT)?
2. 使用此芯片可以得到的最大斜坡时间是多少?
3.您的芯片在12V@1A 负载下支持的最大 Cout 是多少?
"器件是否在启动期间输入电流限制?" 应该是假的?
"系统是否会启动无干扰?" 应该是肯定的吗?
BR
Robin