This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:需要 TPS 259261应用支持

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906528/tps25926-need-your-support-for-tps-259261-application

器件型号:TPS25926

尊敬的先生

  我们在产品中使用 TPS259261。  

输入电压为12V、正常负载为1A。

COUT=660uF:我们有特殊用途来使用如此大的电容器。

没有外部 CDV/dt。

 

我们对30件产品进行了电源开/关测试、发现 10件 TPS259261损坏。

需要您对此问题的支持、我们接下来可以做些什么?

还有一些问题需要回答。

如何更改 斜坡时间(TdVdT)?

2.  使用此芯片可以得到的最大斜坡时间是多少?

3.您的芯片在12V@1A 负载下支持的最大 Cout 是多少?

4、按照"TPS2592xx 设计计算器"、

"器件是否在启动期间输入电流限制?" 应该是假的?

"系统是否会启动无干扰?"     应该是肯定的吗?

 

BR

Robin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    欢迎使用 e2e!

    启动期间的负载电流是多少? 最佳条件是在无负载的情况下启动电子保险丝并在启动后启用负载。

    以下是您的问题的答案、

    如何更改 斜坡时间(TdVdT)?

    • 它随 Cdvdt 而变化。 如果没有 dVdt 电容器、电子保险丝将以电流限制启动、因此启动时间取决于电流限制值、输出电容、Vin (最大值)和启动期间的负载电流。  

    2.  使用此芯片可以得到的最大斜坡时间是多少?

    • 当您添加 Cdvdt 时、斜坡速率会增加。 理论上、最大斜坡速率没有限制。

    3.您的芯片在12V@1A 负载下支持的最大 Cout 是多少?

    • 它取决于各种因素、
      • 输入电压(最大值)
      • 启动期间的负载电流
      • 系统中的最高环境温度
      • 电路板上 IC 的 RQJA (取决于布局)

    4、按照"TPS2592xx 设计计算器"、

    "器件是否在启动期间输入电流限制?" 应该是假的?

    • 它可以 是 False 或 True。 它会告诉您器件是以电流限制启动还是以否启动 如果您不使用外部 Cdvdt、最有可能器件将在电流限制下启动。

    "系统是否会启动无干扰?"     应该是肯定的吗?

    • 成功启动应该是"是"。
    • 根据您的系统规格、如果您使用 Cdvdyt = 100nF、并且在平流期间没有负载、则可以成功启动。
    • 设计计算器可让您大致了解基于 EVM 布局的启动。 我们建议您在电路板上以最高温度和最大输入电压测试电子保险丝的启动、以查看电子保险丝是否成功启动。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "启动期间的负载电流是多少? 最佳条件是在无负载的情况下启动电子保险丝并在启动后启用负载。"

     

    Cout 电容器 如何负载? 是否有任何建议?

    在我们的应用中、我们必须使用 660uF 的 COUT、 如果是、我们是否应该减小浪涌电流?

    让 斜坡压摆率尽可能慢?

     

     我们的理解是、它具有热保护 功能、但为什么这个芯片在上电/断电测试期间损坏、这使我感到困惑。  

    还有其他原因吗? 如何挖掘根本原因? 有什么建议吗?

    非常感谢 。

    BR

    Robin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    电子保险丝具有内置热保护功能、可在过流、输出短路和启动条件下对自身进行保护。

    当电子保险丝关闭时、电流会突然下降、即高 di/dt。 输入路径中的电感可能会导致输入端的过压、这些过压远高于器件的绝对最大额定值。 这是电子保险丝设备出现故障的最常见原因。 这可以通过在输入端使用合适的 TVS 来避免。 同样、由于输出路径中的电感、可以在输出端生成 Ve 电压。 输出端需要一个肖特基二极管来钳制-ve 电压。

    如前所述、您可以尝试使用 dVdT 电容以使用大电容降低启动期间的浪涌电流。 这里的关键是在无负载的情况下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Praveen

    如何更改 斜坡时间(TdVdT)?

    • 它随 Cdvdt 而变化。 如果没有 dVdt 电容器、电子保险丝将以电流限制启动、因此启动时间取决于电流限制值、输出电容、Vin (最大值)和启动期间的负载电流。  

         我们将 Cdvdt 设置为0.1uF、  测量时 Vout 斜坡时间为1s。 而 RIM = 130K 欧姆、& Cout=660uF、我们在 200倍的时间内以@55度执行了功率开/关测试、此芯片不会损坏、我们确信此故障 是由加电步骤触发的。

        但是、当我们仅将 Cdvdt 从0.1uF 更改为10nF 时、TPS259261将在正常温度下进行阻尼晶圆电源开/关测试、您会给我们一些建议吗?

    此外、我们还有另一个卡、Cout=160uF、RLM=130K、我们尝试更改 Cdvdt 并执行通电/断电 测试、测试结果如下所示:

    Cdvdt = 0.1uf --- >无故障  

    Cdvdt = 20nf -- >  通过上电触发高故障率、

    Cdvdt = 39nf -- >     开机时会触发高故障率故障

    2.  使用此芯片可以得到的最大斜坡时间是多少?

    • 当您添加 Cdvdt 时、斜坡速率会增加。 理论上、最大斜坡速率没有限制。

    3.您的芯片在12V@1A 负载下支持的最大 Cout 是多少?

    • 它取决于各种因素、
      • 输入电压(最大值)---- 12V
      • 启动期间的负载电流--- 大于0.2A@12V、 但我们不确定浪涌电流。
      • 系统中的最高环境温度--- >在正常温度下开机时触发故障。
      • 电路板上 IC 的 RQJA (取决于布局)--- >在正常温度下开机时触发故障,因此我们可以 忽略此问题吗?

    4、按照"TPS2592xx 设计计算器"、

    "器件是否在启动期间输入电流限制?" 应该是假的?

    • 它可以 是 False 或 True。 它会告诉您器件是以电流限制启动还是以否启动 如果您不使用外部 Cdvdt、最有可能器件将在电流限制下启动。

    "系统是否会启动无干扰?"     应该是肯定的吗?

    • 成功启动应该是"是"。
    • 根据您的系统规格、如果您使用 Cdvdyt = 100nF、并且在平流期间没有负载、则可以成功启动。
    • 设计计算器可让您大致了解基于 EVM 布局的启动。 我们建议您在电路板上以最高温度和最大输入电压测试电子保险丝的启动、以查看电子保险丝是否成功启动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请帮助检查我们的 sch。

    BR

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑重新调整 这一解决方案的主干。

    是否有其他解决方案可供推荐?

    BR

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    只要器件在器件的绝对最大额定值下运行、IC 就会自我保护。

    我们看到的大多数电子保险丝故障都是由于输入端在导通期间和快速跳变条件下产生的过压、这是由于输入路径中的电感造成的。  在您的原理图中、我看到输入端没有 TVS 来钳制这些过压。  

    您的测试设置中的输入路径中是否有电感? 您能否在接通和输出短路等快速跳变条件下检查最大输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen

    我们已经测量了波形、在启动期间没有过压。

    但是当故障发生时、我们触及了芯片的表面、非常热。

      此芯片自2017年以来一直在我们的产品中推出、没有任何变化。  但最近发生了很多芯片故障

     是 TPS259261批问题吗?   

    BR

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    • 您能否详细说明您发现故障的情况?
    • 同一电路板上的故障是否与2017年相同、但未发现任何故障?
    • 电路板上是否进行了任何更改?  
    • 原理图是否在最终原理图上方共享? 您是否对输入和输出电感进行了粗略估算?
      • 如果 输出路径中有任何显著的电感、则输出端应有一个肖特基二极管来钳制在快速跳变事件期间可能产生的-ve 电压。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Praveen

    • 您能否详细说明您发现故障的情况?
      • 由于芯片已损坏、主板无法通电。 我们必须移除芯片、 然后重新销售给新芯片。
    • 同一电路板上的故障是否与2017年相同、但未发现任何故障?
      • 是的
    • 电路板上是否进行了任何更改?  
    • 原理图是否在最终原理图上方共享? 您是否对输入和输出电感进行了粗略估算?
      • 如果 输出路径中有任何显著的电感、则输出端应有一个肖特基二极管来钳制在快速跳变事件期间可能产生的-ve 电压。
        • 不、 输出路径中没有明显的电感。  但是、我们观察  到 Cout 电容器故障(短路)。
        • 故障 率非常低。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    您是不是说器件在第一次施加输入电压时未加电、而是在您确定器件已损坏时加电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    如果上述问题的答案 是"是"、则必须联系 TI 现场应用工程师为您提供支持 、以便进一步解决此问题。