This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56428:仿真无法启动

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959233/webench-tools-tps56428-simulation-does-not-start

器件型号:TPS56428

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 VIN=5V、VOUT=3.3V、IOUT=4A 条件下对 TPS56428进行仿真、但未按如下方式执行。

 

为什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 WEBENCH 在这里设置了占空比限制、即~65%。 但是,根据(1-微关时间/周期时间),较高的占空比应该是可以的,因为最大占空比大约为83%。

    如果您需要 WEBENCH 快速结果、可以"输入"5.2Vin 进行检查。

    BRS、

    年轻