This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS25982内部结构问题

Guru**** 2513345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909365/tps25982-tps25982-internal-structure-issue

主题中讨论的其他器件:TPS25982

尊敬的团队

感谢你的帮助

我的客户询问、他们测试 TPS25982器件引脚、 引脚17至引脚24均为输出、引脚19至引脚24彼此短接、但引脚17、引脚18不是。

GND、Pad2和 Pin5、Pin14 短接,没有 Pin4时也会出现同样的问题。

内部结构是否会导致这种情况发生?

此致

Leon.Liu

TI 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leon.Liu、

    您能不能就以下问题发表评论、

    • 如何测试每个针脚之间的针脚短路?
    • 您是否检查了每个引脚在上电时的电势差?
    • 您是否发现设备有任何问题?
    • 您测试了多少台设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相同的问题、

    1.我们使用万用表的蜂鸣器测试两个针脚是否短接;

    2.没有对电源进行测试;

    3.未测试电源时未发现其他问题;

    我们测试了两个 IC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Leon.Liu、Neal Zhu、

    我认为这不是问题。  

    IC 的所有同名引脚无需直接在内部短接。 例如、大多数 IC 的散热焊盘被命名为 GND、但实际上、它未在内部连接到 GND、但具有与 GND 相同的电位、即0V。  

    我建议您在加电时测试 IC 并检查每个引脚的电势、而不是在 IC 禁用时检查引脚之间的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Leon.Liu、Neal Zhu、

    我已经检查了 TPS25982的内部结构。 您的观察结果与预期结果一致。

    所以、您观察的内容没有问题。