This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:压降补偿 TPS25944L

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909172/tps25944l-voltage-drop-compensate-for-tps25944l

器件型号:TPS25944L

尊敬的:  

很抱歉、我们使用 TPS25944L 为系统和 USB 组电源、在某些情况下、当连接更多功耗器件时、系统的电流约为1.5A、 mΩ,TPS25944L 的典型电阻为42k Ω、它会带来100mV 的压降、有什么方法可以补偿 USB 器件电源的此压降?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杨耀威:

    欢迎使用 e2e!

    当 efuse id 打开时、内部 FET 完全增强并处于线性区域。 42k Ω 是您在这种 mΩ 下看到的典型电阻。

    遗憾的是、我们无法在电源路径中进一步降低电阻或对其进行补偿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杨耀威:

    您能告诉我您的项目时间表吗?

    我提出这一问题是因为、我们将推出一款 TPS25944L 的下一代器 件、该器件的 Rdson 比 TPS25944L 低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨 耀威、您好!

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?