This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:LM3881 Tadj

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958898/lm3881-lm3881-tadj

器件型号:LM3881

尊敬的 TI:

根据 LM3881数据表、10nF 的 Cadj 会使 FLAG2和 FLAG1之间的延迟约为10ms。

可以设置的最大延迟是多少?

如果我将 Cadj 设置为20nF、这是否意味着延迟变为~ 20ms?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。

    Cadj 的最大值和最小值是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电容器时序时钟大约为120ns/nF。 因此、10nF 大约为每个时钟1.2ms。 每个标志之间的延迟约为8-9个时钟、约为10ms。

    对于20nF 电容器、时钟周期约为2.4ms。 标志之间的延迟约为8-9个时钟、约为20ms-21ms。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最小电容为200pF。 最大值为2uF。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。