This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:TPS259827LEVM 无法在加载时启动

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909173/tps259827levm-tps259827levm-cannot-start-up-with-load

器件型号:TPS259827LEVM

大家好、

我的客户正在使用我们的 EVM (TPS259827LEVM)评估 TPS259827L。 它们将 EVM 配置为15A 电流限制并应用24V 输入电源。 问题是、如果它们在输出端(输出为0V)连接了一个2.4 Ω 负载电阻器、则系统无法启动。 而如果移除负载电阻器、它可以正确启动。 出什么问题了? 他们应该如何配置 EVM 以使电子保险丝以10A 负载启动?
以下是客户的 EVM 配置:
J4:开路
J9:5-6
J10:7-8
J6:1-2
J11:开路
J8:短路
J7:2-3

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    电子保险丝在电流限制或 dVdt 浪涌控制模式下启动。 在任何启动模式下、由于 FET 上存在压降(Vin - Vout)和流过 FET 的电流、因此 FET 上都存在功率耗散。 如果电容非常高、FET 上的功率耗散可能足够高、从而使 FET 上的温度升高到大于热关断阈值并关闭 FET。

    如果存在负载和电容、则在启动期间更有可能关断、因为源极必须为电容+电源负载电流充电。 这将增加 FET 中的功率耗散并增加启动持续时间。

    IIN =浪涌电流(为电容充电)+ ILOAD

    请参阅 数据表的第9.2.2.5节、了解有关此概念的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?