This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196原理图审阅

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957803/tps61196-tps61196-schematic-review

器件型号:TPS61196

你(们)好。

您能帮您检查下面的原理图,看看是否有任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请提供更多应用信息、如 VIN、SW 频率、LED 数量等、然后我可以准确地检查您的原理图。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    VIN = 48V +/- 5%。 我们使用 DC/DC 作为 LED 驱动器芯片的输入。 下面是原理图(也来自 TI。 另请帮助查看)

    下面是该设计的一些详细信息。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    • 每个灯串的 LED 数= 28。
    • LED Vfmin = 2.8V、Vfmax = 3.3V
    • LED 电流= 306mA。
    • LED 驱动器的开关频率= 200kHz
    • ISET = 153mA/通道
    • VLED_SHORT = 5.6V
    • OVP = 94V

    以征求您的建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我需要一些时间来进行此操作。 顺便说一下、您可能会问一个有关直流/直流转换器原理图审阅的新问题、因为我对此不负责、它属于另一个产品线。

    谢谢。

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    需要注意两点:

    建议选择一个大于10nF 的电容器。

    2.VOUT_max=28x3.3V=92.4V

      Iout=306mAx3=918mA

      IIN_avg=VOUTxIOUT/90%/VIN=3.9A

      但 FET 的 ID 仅为2.4A、请选择合适的 ID。

      此外、二极管电流能力也不够。

    Robin