This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:能否将数字电位器连接到 R-EXT 引脚?

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909995/tlc5916-can-i-connect-a-digital-potentiometer-to-the-r-ext-pin

器件型号:TLC5916

大家好、

我正在使用 TLC5916、我想知道我是否可以通过 数字电位器控制流经 LED 的电流、 但是、您已经知道 、数字电位器只允许1或2mA 的电流流流流过它、而且我不知道芯片数据表中该参数在哪里、因此请帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kamel、

    1或2mA 可能不足以驱动全范围输出电流。  o IOUT/ Iref 的比率为15或5。 要驱动最大120mA、您需要在 R-EXT 引脚上至少120/15=8mA。