This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:漏极电流和 OVP 功能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909307/lm5161-drain-current-and-ovp-function

器件型号:LM5161

大家好、

 

请允许我确认以下内容

您      能否共享内部 FET 的漏极电流?
客户担心发生过载情况。
他们知道 LM5161会被 OCP 关断、但他们希望知道 ABS 漏极电流、因为过流情况会在关断延迟时间内保持不变。

 

      - LM5161是否具有 OVP 功能?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您是指电流限制、是的、它具有高侧1.6A 电流限制。 至于 OVP、您在哪一点需要保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    没有客户只想知道内部 MOSFET 的漏极电流。

    可以分享吗?

     

    关于 OVP 功能、请告诉我是否有 OVP 功能。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     内部 MOSFET 电流能力与工艺相关、我们没有此数据可供发布。  关于 OVP 功能、如果您是指输出电压保护、则数据表中没有此规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

     

    他们查询漏极电流的背景是、他们担心由于延迟时间而发生击穿、直到被过流触发关闭为止。

    由于高侧电流限制的响应时间为100ns,而且我们已经过测试,因此我们可以补偿内部高侧 FET 在任何过载条件下都不会发生故障。

    我的理解是否正确?

     

    如果你能提出任何意见,我将不胜感激。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上与您的输入电压和电感器有关、如果设计值合理且电感器不会饱和、则100ns 内的电流增加很小(100uH 电感器时为100V、增加不超过100mA)。