This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:有关 BQ24640外设电路的问题

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958722/bq24640-questions-about-bq24640-peripheral-circuit

器件型号:bq24640

您好,团队

我的客户希望使用 BQ24640、但 他们担心效率问题。 它们指的是 EVM 板上的电路

如下所示,

我想知道是否有任何解决方案可以替代 P-MOS。 客户担心使用 P-MOS 会损失很多效率。

我们希望将其替换为理想二极管(例如 LM74700)。 是否有可行的解决方案? 或者还有其他方法吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关如何减少外部组件数量、请参阅此常见问题解答: e2e.ti.com/.../791790

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已阅读您的说明。 如果我想进一步降低功耗、客户希望将 PMOS 更改为理想二极管、并使用 ACDRV 控制 EN 引脚。 这是否可行? 还是有更好的建议?

    顺便说一下、如果 BQ24640想要实现电源路径、是否只能通过 EVM 板等外设硬件实现?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      当 ACDRV 关闭时、它被保持在 VCC 上、所以由于 ACDRV 的电压电平没有相对于接地进行定义、所以我不会使用它来控制 EN 引脚。 ACDRV 的定义与输入反向阻断 MOSFET 的 G 和 S 相关、因此当导通时的差值为-6V。

    我不理解第二个问题?