This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:有关202020a 15mm RX 接收线圈是否/必须更改什么才能为小型 mAh 纽扣电池充电的详细信息

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906440/bq51050b-details-on-whether-what-must-change-for-2020-era-15mm-rx-receive-coil-can-work-to-charge-small-mah-coin-cell-batteries

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318BQ25100

回复有关 TI 详细信息的回复、将此旧版7年以上设计的更改更改为:

有关202020a 15mm RX 接收线圈是否/必须更改什么才能为小型 mAh 纽扣电池充电的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 针对1A 充电进行了优化、通常用于纽扣电池的低电流情况下无法正常工作。  电流调节和端接精度会降低。

    TIDA-00318 是适用于低电流充电应用的更好解决方案。  此设计还与2020年市场上的器件和器件兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但对于 LIR 8mAh 小型电池、我需要一些关于不超过4.2V 和15mm RX 线圈(14.9uH +/- 10%电感、1欧姆+/- 20%、Q=8.5 +/- 30%、#匝数= 30)的建议。  要使用哪些电容器、电阻器和/或热敏电阻(如果有)值?  此外、与 Semtech NonQi 参考设计不同、是 Vbat-(neg)= GND、此处用于 TIDA-318参考设计原理图和 Gerber、同时仍提供 Vbat+(使用充电器时高达4.2V、这是一个预充电或 LED 指示灯)、 和 SYSOUT (这是否限制为一个值(例如 Semtech NonQi 设计中的3.3V 电压)?)。  感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "我需要一些关于不超过4.2V 和15mm RX 线圈(14.9uH +/- 10%电感、1欧姆+/- 20%、Q=8.5 +/- 30%、#匝数= 30)的建议"--您是否选择了线圈、这就是频谱?  15mm 较小、我建议使用更大的线圈和更大的 L 值。

    "LIR 8mAh 小型电池"-这是一个小型电池、需要 TIDA-00318中的充电器配置。

    '要使用哪些电容器、电阻器和/或热敏电阻(如果有)值?' --见 TIDA-00318

    "此外、与 Semtech NonQi 参考设计不同、是 Vbat-(neg)= GND"-是

    " TIDA-318参考设计原理图和 Gerber 文件、同时仍提供 VBAT+(如果使用充电器、最高可达4.2V、哪一个预充电或 LED 指示灯)和 SYSOUT (这是否限制为某个值(例如 Semtech NonQi 设计中的3.3V)?)。 ---充电器输出电压将高达4.2V,电流将由 ISET 电阻器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ,感谢您回复 addtl 信息。 已全面研究 BQ25100/1充电器系列、并相信25100可提供更多可编程项电流、因为我不需要输出数字低电平有效来向 MCU 指示充电状态。 但我确实需要100%确认充电器是否能够稳定地提供 Vbat (LIR 小型8mAh)充电、同时我也可以使用相同的电压为 PCB 的其余部分供电并运行 MCU。 请确认。 2.对于我的小型电池、我应该将电流限制设置为最小的10mA (快速充电)、还是可以将其推至20mA (因此、2.5X (容量8mAh))? 不确定电池充电放电规格中0.5C、0.2C、1C 的充电率是什么(C 是容量?)。 我计划在25100 4mA 和2mA 条件下进行预充电(指定为快速充电的%)。 因此将适当设置电阻器值、并使用10kohm 接地以禁用某些电池类型中可能适用的热敏电阻。 对于该信号、如果您直接将其下拉至 GND、而不是通过10kohm 电阻器、那么这是否会禁用整个充电 IC (因此、如果出现任何问题、如果不在 Qi 字段中、我可以强制 PCB 在整个 TIDA00318系统上浪费电池静态电流)? 我还想问的是、当规格说明显示介于1-10 μ F 之间时、为什么 TIDA00318原理图显示的输入电容为0.1 μ F C9 (可能受无线 IC 侧电容的影响?)? 尚未研究无线 Qi IC 侧、但请建议使用 FOD 和 ILIM 电阻器、以及我的固定15mm 直径 RX 接收线圈所需的任何其他配置、该线圈的电感和其他特性已声明。 如果您能够通过直接电子邮件联系我、请与我通过电子邮件发送的 Thomas Li 联系。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与您联系、将使用论坛的 PM 功能处理该问题。