主题中讨论的其他器件: TIDA-00318、 BQ25100
回复有关 TI 详细信息的回复、将此旧版7年以上设计的更改更改为:
有关202020a 15mm RX 接收线圈是否/必须更改什么才能为小型 mAh 纽扣电池充电的详细信息
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
回复有关 TI 详细信息的回复、将此旧版7年以上设计的更改更改为:
有关202020a 15mm RX 接收线圈是否/必须更改什么才能为小型 mAh 纽扣电池充电的详细信息
您好!
感谢您的回复、但对于 LIR 8mAh 小型电池、我需要一些关于不超过4.2V 和15mm RX 线圈(14.9uH +/- 10%电感、1欧姆+/- 20%、Q=8.5 +/- 30%、#匝数= 30)的建议。 要使用哪些电容器、电阻器和/或热敏电阻(如果有)值? 此外、与 Semtech NonQi 参考设计不同、是 Vbat-(neg)= GND、此处用于 TIDA-318参考设计原理图和 Gerber、同时仍提供 Vbat+(使用充电器时高达4.2V、这是一个预充电或 LED 指示灯)、 和 SYSOUT (这是否限制为一个值(例如 Semtech NonQi 设计中的3.3V 电压)?)。 感谢你的帮助
你好
"我需要一些关于不超过4.2V 和15mm RX 线圈(14.9uH +/- 10%电感、1欧姆+/- 20%、Q=8.5 +/- 30%、#匝数= 30)的建议"--您是否选择了线圈、这就是频谱? 15mm 较小、我建议使用更大的线圈和更大的 L 值。
"LIR 8mAh 小型电池"-这是一个小型电池、需要 TIDA-00318中的充电器配置。
'要使用哪些电容器、电阻器和/或热敏电阻(如果有)值?' --见 TIDA-00318
"此外、与 Semtech NonQi 参考设计不同、是 Vbat-(neg)= GND"-是
" TIDA-318参考设计原理图和 Gerber 文件、同时仍提供 VBAT+(如果使用充电器、最高可达4.2V、哪一个预充电或 LED 指示灯)和 SYSOUT (这是否限制为某个值(例如 Semtech NonQi 设计中的3.3V)?)。 ---充电器输出电压将高达4.2V,电流将由 ISET 电阻器设置。