This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:比较 BQ25710建议的更简单器件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959140/bq25710-simpler-part-comparing-bq25710-suggestion

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25619

大家好、

您能帮您找到比 BQ25710更简单的器件吗?

 

规格:

电源路径(可支持适配器/电池开关)

I2C (SMBus)可以向 MCU 报告电压等

输出电压:3.3V

Vbattery:3.7-4.2V

输入电压:5V

非常感谢

Jimmy

系统可能~1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们提供多种1S 充电器、您可以通过以下链接进行搜索。  如果系统负载和充电电流< 1.5A、我建议从 BQ25619开始。  请记住、我们的任何电源路径充电器都无法实现 Vout=3.3V、因为 SYS/OUT 输出跟随高达4.2V 的电池。

    www.ti.com/.../products.html Buck&p2192=电源路径

    此致、

    Jeff