This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:VIN 输入瞬态

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034, LM5134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909675/lm5034-vin-input-transient

器件型号:LM5034
主题中讨论的其他器件: LM5134

大家好、

我的客户正在评估 LM5034、对 VIN 引脚应用有疑问。 LM5034数据表在第19页显示了 VIN 的应用信息。 有一个"图26。 输入瞬态生成"。 图26的电路用于抑制输入电源可能发生的瞬变。 他们理解这一点。 但是、他们有疑问、LM51034对 VIN 输入电压的压摆率是否有任何限制。 由于有些电源控制 IC 可能会在 IC 输入电压为20V/ms 或更高的高速 dv/dt 时发生故障、因此他们想知道 LM5034的 VIN 应用是否具有相同的目的。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN 引脚上的 RC 电路的工作方式为:当功率级接通时、输入电流与输入电压成正比增加。 当达到 UVLO 阈值时、将启用输出并激活外部 VCC 电源并提供 IC 电源。 在此阶段、"RC"电路可使流入 VIN 引脚的电流降至120uA 典型值。 这可防止输入电源轨上的任何瞬变。 这似乎是该电路存在的唯一原因。  

    此外、我不确定 LM51034是什么意思、我假设您是 LM5134;在这种情况下、该控制器是栅极驱动器、LM5034是电流模式 PWM 控制器、它们是无与伦比的。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    感谢你的答复。 我了解到 LM5034对 VIN 输入电压的压摆率没有任何限制。
    很抱歉"LM51034"是拼写错误。

    此致、

    Koshi Ninomiya