This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020瞬时电流为4.06A、平均电流为2.78A?

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907573/tps63020-tps63020-instantaneous-current-of-4-06a-and-average-current-of-2-78a

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS61022

现在、我们使用的 TPS63020芯片能否满足设备应用的要求、输入电压为3.8-4.35V、输出电压为4.2V、瞬时电流为4.06A、平均电流为2.78A。 请参阅 TPS63020规格当电流达到2a 时、效率约为85%。 可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为 TPS63020无法支持4A 输出电流。 我建议将 TPS61022用于此应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!