This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:UCC27531 .cir 文件

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27531EVM-184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909883/ucc27531-ucc27531-cir-file

器件型号:UCC27531

有人有 UCC27531 .cir 文件吗?

我对我的大部分电路进行了仿真、希望包含该部分、但我不想下载 PSpice 以从其中提取.cir。  

我是说 .SUBCKT 规范和内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    我们在此处的网站上发布了 pspice 模型 。 这是您想要的吗?

    如果是、请按绿色按钮。 如果没有、请更详细地解释您正在寻找的内容。

    奥布里加多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的1个链接实际上已断开。  但是,我没有 pspice 许可证,所以我正在寻找:

    EN GND OUTL OUTH VDD 中的.SUBCKT UCC27531_TRANS

    *加密宏。 无法查看内容。

    .end

    但是,正如您看到的,Tina 模型 是加密的。  

    在产品页中,有一个未加密的 pspice 文件,但我无法使用它,因为我没有 pspice...

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    这是您要查找的模型。 您应该能够将其导入到您正在使用的任何建模工具中。 如果您需要其他东西、请告诉我。

    *美元
    * UCC27531
    (小部分
    *(C)版权所有2019 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
    (小部分
    **此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
    ** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
    **或隐含的,关于本模型,包括的保证
    **用于特定目的的适销性或适销性。 是的
    **仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
    **且性能与客户有关
    (小部分
    *
    *此型号如有更改、恕不另行通知。 应用工程师
    * Incorporated 不负责更新此模型。
    *
    (小部分
    *
    **发布者:Texas Instruments Inc.
    *部件:UCC27531
    *日期:07AUG2019
    *模型类型:瞬态
    *仿真器:PSpice
    *仿真器版本:16.2.0.P001
    * EVM 订单号:UCC27531EVM-184
    * EVM 用户指南:SLUUA70 - 2012年12月
    *数据表:SLUSBA7G–2012年12月–2019年6月修订
    支持的拓扑:不适用
    *
    *型号版本:final 1.10
    *
    (小部分
    *
    *更新:
    *
    *最后1.10
    *根据数据表、EN 上拉电阻为500千欧
    *
    *最终1.00版
    *发布到 Web。
    *
    (小部分
    *
    *型号使用说明:
    * 1. 已对以下功能建模
    * a. EN 上拉电阻
    * b.输入欠压锁定(UVLO)
    * c.启用阈值
    * d。峰值电流
    * E.传播延迟
    * 2. 未对温度影响建模。
    *
    (小部分
    EN GND OUTL OUTH VDD 中的.SUBCKT UCC27531_TRANS
    R_U4_R1 U4_N14518546 U4_N14518552 110
    C_U4_C5 OUTH VDD 10pF
    R_U4_R4 VDD U4_N14518608 0.02
    R_U4_R2 U4_N14518578 U4_N14518604 95
    R_U4_R5 U4_N14518760 GND 0.02
    C_U4_C4 GND OUTL 10pF
    E_U4_E1 U4_N14518546 OUTH 值{if (V (U4_N14519164、0)> 0.5、5、-5)}
    E_U4_E2 OUTL U4_N14518578值{if (V (U4_N14519164、0)> 0.5、-5、5)}
    X_U4_U4 DRV U4_N14519164延迟参数:RINP=1K 延迟=13.5n
    C_U4_C6 OUTL U4_N14518604 10p
    M_U4_M1 U4_N14518608 U4_N14518552 OUTH NMOS01
    C_U4_C1 U4_N14518552 U4_N14518608 3p
    M_U4_M2 U4_N14518760 U4_N14518604 OUTL OUTL OUTL PMOS01
    C_U4_C2 U4_N14518760 U4_N14518604 3p
    C_U4_C3 OUTH U4_N14518552 4p
    X_U3_U5 U3_EN_TH EN U3_N231828 COMP 参数:VHYS=0.9
    R_U3_R1 U3_N234978 EN 500k
    V_U3_V1 U3_N231824 GND 8.9
    U3_N231812 COMP 参数:VHYS=1.0、中的 X_U3_U3 U3_IN_TH
    X_U3_U7 U3_UVLO U3_EN_TH U3_IN_TH DRV 和3_BASICE_GEN 参数:VDD=1
    + VSS=0 VTHRESH=500E-3
    X_U3_U6 U3_UVLO VDD U3_N231824 COMP 参数:VHYS=0.7
    V_U3_V3 U3_N231812 GND 2.
    V_U3_V2 U3_N231828 GND 1.9
    R_U3_R2接地230k
    V_U3_V4 U3_N234978 GND 5.8
    .ends UCC27531_TRANS
    *美元
    .model NMOS01 NMOS
    + VTO = 2
    + Kp = 0.545
    +λ= 0.001
    *美元
    .model PMOS01 PMOS
    + VTO =-2
    + Kp = 1.1
    +λ= 0.001
    *美元
    .model PMOS02 PMOS
    + VTO =-2
    + Kp = 0.889
    +λ= 0.001
    *美元
    .SUBCKT 延迟 INP 输出参数:RINP = 1k 延迟= 10n
    R1 INP 101{RINP}
    C1 101 102{1.4427 *延迟/RINP}
    E1 102 0 OUT 0 0.5
    E2 out 0值{if (V (101)> 0.5、1、0)}
    结束延迟
    *美元
    .SUBCKT COMP VOUT VINP VINN 参数:VHYS = 0.05
    E1 YINT 0值{if (V (VINP)+ V (VOUT)* VHYS > V (VINN)、1、0)}
    R1 YINT VOUT 1
    C1 VOUT 0 1n
    结束 COMP
    *美元
    .SUBCKT 和3_basic_GEN A B C Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    E_ABATE MGY 0值{{if (V (A)>{VTHRESH}&
    + V (B)>{VTHRESH}&
    + V (C)>{VTHRESH}、{VDD}、{VSS}}}
    .ends 和3_basic_GEN
    *美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THAAAAANKSSSSS =)