This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:IMP 到 IMP/NOPB

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959056/lm2937-imp-to-imp-nopb

器件型号:LM2937

您好!  

 我们遇到了 LM2937IMP-3.3问题。  

在过去6-7年中、我们一直在设计中使用该器件、没有任何问题。  

现在、 在新系统上会出现这种情况、 LM2937IMP-3.3在运行一小段时间后过热、热关断保护触发、关闭输出。

我们正在寻找可能的原因。

注意到器件型号已更改、 LM2937IMP-3.3现为 LM2937IMP-3.3/NOPB。

NOPB =无铅。  

这种变化究竟发生在何时?

切换为无铅是否会影响芯片的热性能?

内部使用的材料必须已更改。

此致、

控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    NOPB 版本似乎是在2013年添加到数据表中的。  

    热性能可能会随无铅版本的不同而略有变化、但我们并不期望变化会非常显著。  

    对于在您的系统中使用 LM2937、我有一些问题。

    1) 1)新系统的 PCB 布局是否不同? 如果 LM2937附近有较小的铜散热器、则在相同的负载条件下、可能会更快进入热关断状态。  

    2) 2)它发生在多个单元上还是被隔离? 如果是隔离式事件、您是否进行了 A-B-A 交换以查看故障是出在器件还是由焊接覆盖不足造成的?

    3) 3)您是否还有任何可以安装在故障电路板上的 PB 部件、以查看其是否恢复到以前的性能?

    此致、

    Nick