This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:器件未启动-欠压闭锁

Guru**** 1128460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907007/lm5008a-device-not-starting-up---undervoltage-lock-out

器件型号:LM5008A
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

我们将使用集成在 DRV8353驱动器中的 LM5008A。 系统无法启动:输出电压不是我们预期的5V。 我们测量了电路中的电压、结果为:

RT/SD 中的电压为恒定2V

电路为:

我们看到没有开关、如下面的示波器图(通道1)所示、该图测量 SW 中的电压。 通道2是来自电源的电流、初始峰值是 PCB 电容器的电荷。

VCC 低于 UVLO、如下图所示。 UVLO 的原因是什么?

5V 总线中的负载为2.7kOhm。

请提供一些关于可能导致问题的原因的想法。

此致、

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您能否为您的应用填写快速入门计算器。 您可以在器件产品文件夹内的"设计和开发"选项卡中找到此计算器工具。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们按照您的建议使用了快速入门计算器、几乎所有组件都在建议值范围内。 最大的区别在于电感器、我们使用270uH、而计算器建议最小值为666uH。 在电感较低的情况下、电流纹波为100mA pk-pk、预期最大负载电流为100mA。 这将使转换器在负载较低时以 DCM 运行、这是否会影响控制器?

    此外、我们还有一个 R_CL = 464k 欧姆、其中计算器建议的最小值为472k 欧姆。  

    在任何情况下、电感值都不应导致 VCC 处出现低电压、我们认为这是转换器不切换的根本原因

    我还随附了计算器以及我们的价值观。

    此致、

    Nicolai

    e2e.ti.com/.../LM5008AQuickStartCalculator.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么其他想法可以导致这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    是的、我在这里也认为是这样。

    此处的 VCC UVLO 为5.3V、而您看到的 VCC 电压约为3V。

    我在原理图中看不到 VCC 电容器、电容器值及其额定电压是多少。

    您能在输入端确认 VIN 电压吗?

    您还可以尝试在 VCC 引脚上施加7V 的直流电压、以查看器件是否开始开关、但在执行此操作时、请始终确保 VIN 电压始终高于 VCC 电压1V。 基本上、请始终确保 VIN-VCC > 1V。

    请告诉我您看到的内容。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈、现在关闭此主题。 如果您需要更多帮助、请随时再次与 TI 联系。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    由于 vid 的原因、访问该实验并不那么容易、因此我们可能需要几天的时间来回答。

    我们已经测试了 VIN 和 VIN 之间的连接、尽管测试是通过测量 VIN 连接器引脚的电阻来完成的、因为测量此类小引脚的电压风险太大。

    我们尝试了您在 VCC 中建议的外部电源解决方案、降压转换器的输出电压变为正确的5V (转换器正在切换)、因此其性能符合预期。 但是、不需要使用外部电源。

    我们还可以测试什么来找出 UVLO 的根本原因?

    此致、

    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    VCC 电容器的值及其额定电压是多少?

    我在原理图中看不到 VCC 电容器、它是否已组装?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们最终确定、VCC 被错误放置的组件拉低。

    感谢您的支持。