主题中讨论的其他器件:DRV8353、
您好!
我们将使用集成在 DRV8353驱动器中的 LM5008A。 系统无法启动:输出电压不是我们预期的5V。 我们测量了电路中的电压、结果为:
RT/SD 中的电压为恒定2V
电路为:
我们看到没有开关、如下面的示波器图(通道1)所示、该图测量 SW 中的电压。 通道2是来自电源的电流、初始峰值是 PCB 电容器的电荷。
VCC 低于 UVLO、如下图所示。 UVLO 的原因是什么?
5V 总线中的负载为2.7kOhm。
请提供一些关于可能导致问题的原因的想法。
此致、
Nicolas。