This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:10小时截止计时器和负载

Guru**** 2533160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958091/bq21040-10-hour-cut-off-timer-and-load

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: BQ24040

大家好、

我将 BQ21040DBVR 用于一个项目。 以下是我的连接:

TS (1)- 10k 电阻器-接地

CHG (3)-未连接

输出电压(2)- 负载和电池

GND (5)- GND

ISET (4)- 680欧姆电阻器-接地

输入电压 (6)- 5V

除了安全计时器外、一切似乎都正常。 我故意在系统负载约为1毫安时耗尽电池电量、假设电池中启动的10小时安全计时器应在7天内放电至4.0V。  但是、几天后、电池电压似乎在4.14V 和4.18V 之间上升和下降、这让我怀疑芯片仍在为电池充电。 您能告诉我我我发生了什么错误吗? 负载上的干扰是否会导致充电器复位安全计时器? 我在输入电压和输出电压上有电容器、但它们不靠近芯片本身、这是问题的原因吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的充电应在10小时后停止、并且将设置故障、这是一个硬故障、需要重启才能清除。  但听起来好像您正在完成充电。

    如果 Vin 保持连接、当电池电压降至约4.1V 时、BQ21040将开始充电周期。 这将显示为您所看到的电池电压的上升和下降。

    另请参阅 BQ24040快速入门指南、这两款器件非常相似、大部分信息将适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速回复、

    我相信我对 IC 及其运行有着相当好的了解。 我的连接是否正确(从之前的帖子中列出)? 我正在记录日志、在3天的时间间隔为8小时、电池电压从4.16V 下降到4.12V。 但是 、在我的读取过程中、电压恢复到4.14V。 IC 电路连接到升压/降压转换器、该转换器连接到电源、因此从未循环供电。 电池具有内部保护电路。 这会改变什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "我的连接是否正确、从之前的帖子中列出?" -- Bill J -是的,它们是正确的。

    TS (1)- 10k 电阻器-接地   

    CHG (3)-未连接

    输出电压(2)- 负载和电池

    GND (5)- GND

    ISET (4)- 680欧姆电阻器-接地

    输入电压 (6)- 5V

    '该 IC 电路连接到升压/降压转换器、该转换器连接到电源、因此从未循环供电。' -- Bill J ----在为 BQ21040供电的情况下,电池上有一个小负载,因此电压可以在4.16V 和4.12V 之间上下移动。  充电将在4.1V 时重新启动、并将电池电压增加到4.2V、然后停止。  负载将消耗低至4.1V 的电池电压、充电将重新开始。  可以预期确切值会有一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    更多信息

    充电电流由"ISET (4)- 680欧姆电阻器-接地"设置-恒定电流(CC)充电将为800mA。

    终止电流固定为 CC 的10%或80mA。

    当电池电压增加至4.2V 且充电电流下降至80mA 时、将发生终止。  这必须在10小时计时器到期或设置硬故障之前发生。  

    终止后、将监控电池电压、当电压降至4.1V 时、再充电周期开始。

    一个好的监控点是 ISET 引脚、它将指示流向电池的电流、用于电流调节的输出电流样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    感谢您的回复、您注意到的一切都有意义、除了在初始通电后10小时之后充电正常。 充电器 IC 在插入50多小时后仍在充电。 我的印象是、10小时计时器将禁止10小时后的任何充电、除非充电器电源 循环、否则它从未循环过。 您能想到芯片在10小时后仍在充电/供电的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何检测充电完成?

    您没有连接 CHG 引脚来指示第一个周期的充电状态。

    您是否有迹象表明10小时内未完成充电?   如果输入电流变为0mA 或 ISET 引脚上的电压变为0V、则表示充电已完成。