This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:澄清了 ILIM

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958876/lm25145-ilim-clarification

器件型号:LM25145

大家好、团队、

请帮我设计 ILIM 的 RC 滤波器吗?

我想设计 R= 680Ohm 和 C=10pF (6.8ns)、这与建议的6ns 有一点不同、因为我不想增加器件的种类。

您认为这应该可以吗?

为什么建议将 ILIM RC 滤波器常数设置为大约6ns?   

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    这些值是正确的。 6ns 只是一个一般性建议、不需要超精确。

    主要目的是防止 ILIM 电压变为负值(低于0V -请参阅 EC 表中的 ILIM 工作电压规格)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    非常感谢您的支持!

    此致

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、也谢谢。