This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:输入低于正常最小值时的输出行为??

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909831/tps62173-output-behaviour-when-input-is-below-the-normal-minimum

器件型号:TPS62173

大家好、数据表并不明确、WEBENCH 将不允许进行适当的设置来模拟这种情况。 如果我到 TPS62173的输入电压(5V OUT 选项)下降到低于部件可调节的点(例如、输入下降至4.0V)、是否保证部件将保持顶部 MOSFET 为100%、下部 MOSFET 为0%、 以便输出将反映输入电压(当然、减去顶部 MOSFET 的 Rdson 和电感器的 Rdc)? 当输入衰减一直到 UVLO 开始时、这种情况是否会持续下去? 数据表第8.4.4段建议应该是这种情况、但并不明确地这样说、我无法让 Webench 接受正确的数字来尝试和模拟这种情况。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 进行输入验证并进行检查、因此它不会接受不起作用的输入-例如、您无法为降压转换器指定 Vin < Vout。 您对器件的运行情况是正确的、即使输入电压< Vout 但高于 UVLO 阈值、该器件也会使高侧 FET 保持导通状态。 UVLO 阈值开始后、器件会关断。 当 Vin < Vout 时、Vout 将小于 Vin、这是由高侧 FET 导通电阻和电感器 DCR 上的压降决定的。

    此致、

    模块