This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:高于正常故障率

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909889/tps54821-higher-than-normal-fail-rate

器件型号:TPS54821

大家好、

我的客户将此器件用于14VIN、5V 输出电压、400mA 标称输出设计。  

我们遇到了一些器件出现故障的问题。  

他们注意到器件未加载电源、也未为 SS/TR 电容充电。 从外部为 SS/TR 电容器充电不起作用。

它们还测量了故障器件的引脚(通电和未通电)并与工作器件进行了比较。 没有奇怪的差异。

您能否帮助概述调试此问题的分步过程?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一封直接电子邮件、以便我们可以更自由地进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    将原理图和波形发送到 Yuchang - Zhang@ti...、我将在下星期一回顾。 线程将首先关闭。

    裕昌