This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050C:EMI 合规性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN04050C, TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906431/ptn04050c-emi-compliance

器件型号:PTN04050C
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS61088

您好!
我正在为我的公司开展一个新项目、我想使用 PTN04050C。

但该项目必须满足以下标准:

CISPR11:辐射发射
CISPR11:传导发射
IEC 61000-4-3:辐射射频
IEC 61000-4-6:传导射频
IEC 61000-4-8:磁场

有一些测试报告或其他信息可让我分析此电路板是否存在
能满足这些标准吗?

您好!
Geraldo Gomes。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    此数据不适用于此器件。

    您需要输入电压、输出电压和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Chris、

    感谢您的回复。

    下面是我的答案:

    输入:单节锂聚合物电池:
    输入电压:3V - 4.2V

    输出: 无刷直流电机
    输出电压:12V
    输出电流(最大值):0.5A

    我希望这些数据对您有所帮助。

    大家好。
    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Chris、

    关于我的问题的一些新闻?

    您好!

    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    我已将您的要求发送给我们的升压转换器团队、他们应尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    我建议将 TPS61089用于您的应用、解决方案尺寸和成本会小得多。  

    该器件广泛使用、无需抱怨 EMI 问题。  您可以在下面参考优化 EMI 的方法  

    https://www.ti.com/lit/an/slva790a/slva790a.pdf?&ts=1590026781527

    但是、请注意、EMI 问题在很大程度上取决于系统板设计、而不仅仅是升压电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Chris、

    我要稍等
    感谢您的反馈。  

    Geraldo Gomes。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的建议。

    我需要在很短的时间内开发产品、因此请使用电路板
    PTN04050C 等模块  将帮助我缩短以下时间:

    1 - Project、读取数据表、计算组件值
    2 -选择分销商中的正确组件
    3 - PCB 布局
    4 -测试项目

    因此、在本例中、我的公司会更感兴趣
    使用就绪模块、和缩短这些阶段的时间
    关于使用 TPS61089 、我没有找到此类板、只有 IC。

    大家好。

    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    您只需更改反馈电阻器即可复制 TPS61089EVM 的 sch 布局。

     如果您选择 PTN 器件、我可以。 但我们没有您所请求的数据、正如 Chris 提到的。

    不过、据我所知、TPS61089在 EMI 方面可能具有优势、所有控制和电源开关都位于同一个裸片中。 噪声环路非常小、有助于降低 EMI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的建议。 我正在查看数据表、该 IC 可以提供18W 的功率、因为我需要12V 的输出电压、所以我会得到大约1.5A 的电流? 为了通过 EVM 原理图实现这一最大值、 我是否需要修改除电阻器之外的任何内容?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    如果输入电压为3~4.2V、则输出功率不能为18W、否则器件将非常热并触发热关断。

    如果确实需要1.5A 电流、我建议使用 TPS61088。