This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:我能否将 LMZM33606用于10A 输出

Guru**** 2632215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959080/lmzm33606-can-i-use-the-lmzm33606-for-10a-output

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:LMZ23610

你(们)好,先生

我需要一个解决方案

输入电压24V

VOUT -5V/10A

我可以使用 LMXM33606执行此功能吗?

该部件是否具有电流共享?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我建议您看一看 LMZ23610电源模块。

    此电源模块是一个36Vin|10A 额定降压电源模块。

    如果您希望具有负输出、那么您将把它从降压拓扑转换为反相降压升压(IBB)。 因此、我建议查看 SNVA856A 应用手册 、以大致了解该转换是如何完成的。  

    此致、

    Jimmy