This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:效率测量的测试设置

Guru**** 2455120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906314/lm5170evm-bidir-test-setup-for-efficiency-measurement

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

团队-

我们的客户一直在使用关联的 EVM 评估 LM5170。  他们发现其效率测量值始终比 TI 文档中的测量值低1%、并希望更好地了解 TI 是如何进行这些测量的。

您能否告诉我们、使用了什么电流传感器和功率分析仪系统来测量 LM5170 EVM 的效率?

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    通过读取连接器上 PCB 铜多边形符合连接器的输入和输出电压来测量 EVM 效率、但不读取连接器接线端的输入和输出电压、因为连接器的附加损耗未包含在 EVM 损耗中。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下设置中使用的测试设备吗?

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用校准分流器读取电流、使用数字万用表(HP 或 Agilent)读取电压。 我不能清楚记得型号。 很抱歉、我们目前在家办公、无法在实验室中查看这些内容。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、我可以关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开此帖子。

    祝您好运!

    谢谢、

    Youhao