This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:LMQ61460和 LM61460有何区别?

Guru**** 2538740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958711/lmq61460-what-s-the-difference-between-lmq61460-and-lm61460

器件型号:LMQ61460
主题中讨论的其他器件:LM61460

您好专家、

您能否突出显示 LMQ61460和 LM61460之间的差异? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的区别是 LMQ61460在引线框上集成了"高频"(低 ESL)电容器、以降低 EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    专家、

    感谢您的回复。 另一个问题、为什么有2个输入引脚(Vin)?  与单个 Vin 引脚?相比、2Vin 引脚的优势是什么

    期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过一个引脚即可获得足够的电流。

    当有效输入电感下降时、多输入路径可减少噪声生成。

    此外、对称引脚排列可提高电路板可靠性。