This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:TPS92518HV 可降低空闲状态下的功耗

Guru**** 2522660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518EVM-878, LEDSPIMCUEVM-879, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905388/tps92518hv-tps92518hv-reduce-idle-power-consumption

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518EVM-878LEDSPIMCUEVM-879TPS92518

您好!

我计划降低器件的空闲消耗。 现在、TPS92518HV 的 VIN 引脚在怠速时消耗3-4mA 电流、这对于我的应用来说非常重要。

当 CSP1和 CSP2仍然"查看"电源电压时、在 VIN (例如 PMOS)处切换电源以降低芯片的功耗是否安全?

此致、

HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    我最近在其他地方被问及这个问题、发现可以这样做。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我对 EVM 板进行了一些测试、最后移除了 R16以保持 VIN 浮动。

    为电路板加电时- MCU 控制板已连接(仅连接到 PC、软件未运行)、CSP1/2和 R16开路(VIN 悬空)时、TSP 只会冒烟...

    我不确定是否焊接不良、必须等待更换部件、或它是一个一般问题。

    您是否有 TPS92518EVM-878来验证这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将再次询问此问题、以验证这是否正确。

    您是否对 Vdigi 做了任何事情?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我不确定你对 Vdigi 的意思。

    我只插入了 MCU 控制板(LEDSPIMCUEVM-879) 、未在 PC 上启动软件。

    TPS92518EVM-878 连接到 MCUEVM -

    因此、我认为 SPI 线路上没有发生任何事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图上有一条路径、可将电压施加到 TPS92518的使能端(连接 J10上的 Vdigi)上的 Vcc。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    将 USB 连接到 MCU 板时、VDIGI 为3.3V。 但 VDIGI 仅用作 MISO/MOSI 线路的上拉电阻?! MISO/MOSI 已被上拉至3.3V。

    MCU 板-加电时-还启用了使能引脚、因此 TP_1使能电压为3.3V。

    我刚刚测量了 MCU 的输出电压。 TPS92518HV 产生的信号 EN/UV 引脚处于高电平、VIN 悬空、但 CSN1/2为48V、PWM1/2为3.3V。 MISO/MOSI 上拉至3.3V。

    这是否会导致 EN 为高电平-但 VIN 为低电平/悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到其他人关于这一点的提问。  如果您看一下 Vdigi、它连接到 D5、该 D5连接到 EN、则有一个零欧姆电阻器 R5也连接到 VCC1。  从输入电压中移除 Vin 的想法是为了防止对逻辑电路供电。  尽管外部电压不是5V、但似乎有一些路径可供外部电压到达此电路板上的逻辑。  我今天将再次提出这一问题。  其中一位工程师昨天已经休息了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    VDIGI 未连接到我的 sluubm0c.pdf 中的 D5 - TP1-Enable 与 VDIGI 不短接。

    但 TP1使能为3.3V 电压、这是因为如果软件未启动、MCU 板会提供3.3V 电压。 TPS 使能引脚为2.3V (在 D5之后)->逻辑高电平。 这是否意味着、如果 VIN 上没有任何电压_但_ ENABLE 为高电平、TPS 将被销毁?

    R5和 R1未放置在 EVM 板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了一些反馈、但尚未收到任何答案。  我将再次询问。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这需要很长时间、我还没有听到一个人的声音。

    此致、