This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:PWM 调光问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958648/lm3409-q1-pwm-dimming-issue

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

尊敬的团队:

我的客户在我们的 EVM 中测试了 PWM 调光。 它们将外部30Hz PWM 信号应用到我们的 EN 引脚。 但客户发现、PWM 调光最初无法正常工作。 当它们移除 C6组件时、PWM 调光正常工作。 但我们不理解该电容为什么会影响 PWM 调光。 请帮助分析此问题吗?

添加 C6时、IADJ 引脚和 LED+波形如下所示、

IADJ、

LED+、脉冲电压应为5V、但当前电压仅约为0.6V。

移除 C6后、IADJ 和 LED+波形变为正常。

IADJ、但仍然存在中断。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果您在低频下进行 PWM 调光、请尝试改用 UVLO 引脚进行 PWM 调光。  当 EN 引脚为低电平时、LM3409进入低功耗模式、这会导致 Iadj 对 C6放电、并且在 EN 变为高电平时必须对其进行充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我必须在 UVLO 引脚处添加一个二极管、如下所示、对吧? 二极管的功能是什么?

    如果我使用 EN 引脚进行 低频 PWM 调光并移除 C6、是否存在任何问题?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    如果我们使用 EN 引脚进行 低频 PWM 调光并移除 C6、是否存在任何问题?

    因为在 UVLO 引脚上实现此功能有一定的风险。 PWM 信号来自图像传感器的 GPIO、电压为1.8V、GPIO 的最大电压为3V。 当执行一些特殊测试时、UVLO 引脚的电压将大于4V。 这样、大电压将通过二极管进入传感器的 GPIO 引脚、这可能会损坏该 GPIO 引脚。 因此、我们无法使用 UVLO 引脚实现 PWM 调光。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您可以移除 C6。

    此外、RUV1还限制可以返回 GPIO 引脚的电流、它们可以检查高电平时可以灌入的电流大小。  另一个选项是使用 NPN 或 MOSFET (如 BSS123)驱动 UVLO (这将使 PWM 信号反相)。

    UVLO 也可以使用齐纳二极管进行钳位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复!

    C6的功能是滤除 IADJ 引脚上不需要的高频噪声。 如果移除 C6、IADJ 引脚可能很容易受到高频噪声的影响、对吧?

    此外、我不明白为什么在使用 PWM 调光时仍需要使用 IADJ 引脚。 IADJ 用于模拟调光、为什么我不能使该引脚悬空?

    客户希望使用 EN 引脚实现 PWM 调光。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、您可以将 Iadj 保持开路/浮动、这将将其设置为最大电流246 mV、以进行峰值电流感应。  C6可以用于滤波或其他功能、但听起来您不需要它。

    如果您要运行非常低的占空比、则可能会进入 VCC 放电状态、并且无法使用 EN 引脚进行充电。

    此致、