This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650830上电问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904341/tps650830-tps650830-power-on-issue

器件型号:TPS650830

您好!

 我使用 TPS650830作为电源解决方案。

LDO3V、LDO5V、 VREF1V25  斜升、V3P3A_RTC 的功率级别为3.06V。



ENVR3 =3.3V、Vin=8.16V、 VPROGTP =5V

但 VR3未输出。

有什么问题? 什么是 OTP 负载? 需要 从 I2C 写入寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否还看到 PWRGD 信号上有任何活动?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    3V/5V PG 高电平大约10ms,然后变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过消息与您联系以获取原理图。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AC_OK 必须拉至 +LDO3V。

    如果 TPS650830用于不需要  VR1 (v1.0a)的 Tigerlake up4、 VR1可以悬空?  

    或者是否有  针对 Tigerlake up4的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信 TigerLake up4的另一个解决方案是公开提供的。  如果不使用 VR1、则不要启用。


    此致、

    Chris