This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54229:TPS54229软启动时间

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958920/tps54229-tps54229-soft-start-time

器件型号:TPS54229

大家好、

您能不能就调整加电时间以将红色显示在蓝色后面提供一些建议?

 我们尝试了软启动时间(引脚8)、但它不起作用。

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果我正在正确读取示波器波形、红色线是 TPS54229的3.3V 输出、蓝色线是 TPS54229的12V 输入。

    由于 TPS54229是 降压转换器、因此其输出将始终低于其输入、因此红线将始终位于蓝线之后。  由于蓝线使用2V/除法缩放、而红色线使用1V/除法缩放、因此它们在附加的波形中看起来交叉。  采用电流配置时、在12V 输入达到6.6V 之前、3.3V 输出达到3.3V。

    但是、如果您希望比当前更长时间地延迟3.3V、则可以选择以下选项:

    1) 1)提供12V 电源的转换器是否具有可用于驱动 TPS54229S EN 引脚的电源正常输出、而不是通过 R215将使能引脚上拉至12V 输入?  将一个转换器的电源正常输出连接到另一个转换器的使能输入是创建顺序启动和条件断电的常用方法、在启动序列中的前一个电源通电之前、不允许转换器开启(禁用)、 如果序列中的前一个电源由于任何原因关闭、则会自动关闭。

    2) 2)您可以通过在 EN 和 GND 之间添加一个电容器来延迟 TPS54229的启动、从而在 EN 充电过程中创建一个时间常数、使其落后于12V 输入启动。  为了使这个延迟电路更加有效、我建议进行一些额外的更改:

    1) 1)将 R215从10k 更改为200k。

    2) 2)在 EN 和 GND 之间添加一个额外的51k 电阻器、以便 EN 引脚上的电压为 VIN 的1/5、而不是整个 VIN 电压。

    当 EN 电压阈值为0.6至1.6V 时、这可以在 VIN 处提供3V 至8V 的启动电压范围、但 EN 引脚上的较低电压将使时间常数更具可预测性

    3) 3) EN 引脚上的总电阻将为37千欧、因此从 EN 到 GND 的47nF 电容器会增加2ms 时间常数、从而在12V 启动和3.3V 启动之间增加一些额外的延迟。