This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 OVP 和纹波电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909776/ucc28070-about-ovp-and-ripple-voltage

器件型号:UCC28070

您好!

我正在使用 UCC28070器件进行设计。
我想向您询问该器件的 OVP。
OVP 设置为 VSENSE 的106%。
是否通过增加输出电压纹波检测到 OVP?
我想知道是否通过向输出电压添加 VRIPPLe/2来检测 OVP。

稍后、我想问您如何计算纹波电压。
随附图的上部是数据表中给出的公式。
下面是应用报告(SLUA789B)中给出的公式。
计算输出电压纹波时应使用哪种公式?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC28070、请在下面找到我的评论:

    输出 OVP 感测由输出和 VSENSE 引脚之间连接的电阻分压器网络实现、在 VSENSE 上设置3V 以触发 OVP。 这只是查看 PFC 总线的直流电压。 因此、建议使用足够的输出电容器、以最大限度地减小输出纹波。

    请参阅应用报告中的公式。 我无法确定1/2 (sqrt2)的来源、谢谢您的指出、我会将此差异传达给团队。

    此致、

    区域