This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:输出电压异常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909754/tl594-abnormal-output-voltage

器件型号:TL594

您好!

我的客户正在使用 TL594、输出电压设置为5V。

但是、一些电路输出4.4V。

我已经检查了开关波形和 REFOUT、它们是正常行为。

e2e.ti.com/.../TL594.xlsx

调查 IC 是否正常工作、应该观察 TL594的哪些引脚?

我将观察1/2/14/15/16引脚。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    最好检查引脚电压和波形并将其与工作板进行比较。 我还建议您检查 IC 与 PCB 上的焊盘的连接、某些组件或控制器本身可能未正确焊接。

    此致、

    区域