This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:过流保护

Guru**** 2384570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958723/tps565201-over-current-protection

器件型号:TPS565201

当 tps5655201启动时、有两次启动、间隔为160ms。 在测试过程中、发现过流为10us、电流达到6A

10us 6A 过流保护是否会导致过流保护?

2.过流保护后重启需要多长时间? 为什么间隔为160ms?

在下图中、哪个电压的65%是?

4、正常重启时间是否应为 HICCUP_ RE+THICCUP_ WAIT=14.9+1.8?过流重启的过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    您能否分享您的原理图和波形?

    10us 6A 过流保护是否会导致过流保护?

    [VZ]我认为是这样。

    2.过流保护后重启需要多长时间? 为什么间隔为160ms?

    [VZ]器件关断后、 重启需要15ms。 需要确认波形。

    在下图中、哪个电压的65%是?

    [VZ]基准电压

    4、正常重启时间是否应为 HICCUP_ RE+THICCUP_ WAIT=14.9+1.8?过流重启的过程是什么?

    [VZ]是的、您可以在7.3.4中查看详细信息