请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 主题中讨论的其他部件:BQ24781、 BQ24800
您好!
我是否可以获得有关 BQ24780S 和 BQ24781最大占空比或最小关断时间的信息、我在数据表中找不到此信息、我想估算不同输入电平下的最大降压输出。
非常感谢。
Penn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Penn、
BQ24780S 可通过18.44V 输入在1A 电流下为17.6V 充电。 由于该范围内的脉冲跳跃、VIN/IIN 上开始出现纹波。
对用于低压降充电的 BQ24800进行了一些改进。 脉冲跳跃被移除、并且增加了在300/400kHz 开关频率下运行的能力。 这两项改进使 BQ24800能够在18.1V 输入电流为1A 时为17.6V 充电、并且输入纹波更小。
如果您对高占空比开关感兴趣、我强烈建议改用 BQ24800、同时使用300/400kHz 的低频开关选项。
此致、
Steve