This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:TSET 引脚电阻器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909868/ucc28061-tset-pin-resistor

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28060

大家好、

我们在使用 UCC28061时遇到了一个问题。 对于图1、当 RTSET= 100k 时、输出无法成功启动、当 RTSET= 150k 时、输出无法成功启动。

我们想知道

1.为什么修改 RTSET 可以解决此问题?

2、如果我使用 RTET=150k、我们计算出 TMIN = 2.48、它满足数据表中显示的规格。 使用 RTSET = 150k 时是否有风险?

3.为什么原始 RTSET 无法成功上电?

满载时90VAC/47Hz;  

VIN;CH1:+12V ;CH2:+24V

满载时为90VAC/63Hz

VIN;CH1:+12V ;CH2:+24V

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RTESET 设置最小开关周期和最大导通时间。  较大的电阻意味着最大导通时间越长。  我想知道在上电期间您是否达到了峰值电流限制。

    当功率转换器启动时、两个电感器同相、并将通过锁相环进行异相调整。  如果导通时间太长、您可以触发过流情况。  在这种情况下、减小电流感应电阻器尺寸也可能解决了该问题。  

    以下链接中还有 Excel 设计工具、您可以使用它来检查您的设计。  它用于 UCC28060、但计算方法与 UCC28061相同。

    此致、