This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:0x0029永久失败数据重置命令不能清除闪存数据

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905967/bq40z80-0x0029-permanent-fail-data-reset-command-doesn-t-clear-flash-data

器件型号:BQ40Z80

大家好。

我发送 0x001D 保险丝切换命令来打开保险丝引脚进行测试。

它会设置永久性故障。

我重新发送 x001D 保险丝切换命令以关闭保险丝。

我通过发送0x0029永久故障数据重置命令来关闭永久故障状态、但它不会按照技术参考第18.1.26段中的假设重置数据闪存

数据闪存 PF 状态在发送0x001D Fuse Toggle 命令以打开时保存电池值。 PF 状态值没有复位。

我做了什么错???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    它应该为永久性故障部分复位 DataFlash。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该、但不应该。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    这是否发生在您的所有设备上、尤其是某些设备上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的所有器件都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    是否可以附加您正在使用的 srec? 我们将在最后尝试 EVM。

    是否可以附加开始和结束 gg.csv 文件?

    您是否有可以在上面试用的 EVM?