This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111A:电源多路复用器在两个输入之间持续切换、即使其中一个输入未连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2111, TPS2111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908012/tps2111a-power-mux-continuously-switches-beetween-two-inputs-even-if-one-is-not-connected

器件型号:TPS2111A
主题中讨论的其他器件:TPS2111

大家好、
我正在测试新设计、我面临以下问题: 我设置 TPS2111、以便在插入两个输入源时优先处理 IN1 (IN1 =来自 SEPIC 电源的5V、IN2 =来自 USB 的5V、D0接地、D1连接到 IN1)。
当 IN1被连接时、一切正常、但是当我只连接 IN2 (SEPIC 输入被拔出)时、一段时间后、电源多路复用器变得疯狂并开始在 IN1 e IN2之间连续切换。 为了证明这一点、我可以在 IN1 1.8/1.9V 的输入端看到、即使没有连接任何元件、也会触发多路复用器切换输入。 我想知道 TPS 是否可以从 IN1引脚施加该1.8/1.9V 电压。  
您可以使用以下原理图:

有人遇到过相同的问题、或者可以帮助我、请吗?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    欢迎使用 E2E!

    我以前从未见过这个问题、所以它看起来有点奇怪。

    您是否仅在一个器件中看到此行为、或者您是否测试了多个器件并看到了相同的行为?

    是否有任何触发切换的事件、或者切换是否只是随时间推移而发生?

    如果它只是随时间的推移而发生、那么发生错误需要多长时间?

    它是否总是需要相同的时间?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回答!

    我在同一个板上替换了组件、但问题仍然存在。 然后、我尝试移除 IN1上的100nF 电容器、TPS 设法工作了、我不知道为什么、因为数据表中建议使用100nF 电容器、并且很明显它不能升高该节点; 也许与芯片的内部稳定性和输入上的滤波器相关的东西?
    如果我重新焊接电容器、问题再次出现。

    BTW、关于您的问题:
    [引用用户="Andy Robles "]

    是否有任何触发切换的事件、或者切换是否只是随时间推移而发生?

    如果它只是随时间的推移而发生、那么发生错误需要多长时间?

    它是否总是需要相同的时间?

    [/报价]

    显然、切换是在一段时间后开始的:电路板通过 USB 电缆供电、并在随机时间之后(有时是30秒、有时是在供电后...) 我可以注意到连接到 IN1的 LED D7点亮、以消除未连接输入的情况、并产生 TPS 的噪声(如电感器的腐蚀性噪声)。

    再次感谢您的回答、
    此致、

    Andrea Milluzzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    在内部、D1引脚将始终具有来自 IN1或 IN2的1uA 拉电流。 当将 D1直接连接到 IN1时、这种上拉电容器可能会导致电路中观察到的不稳定行为、但这种行为是奇数的、因为您确实具有 R14 1k 欧姆下拉电阻器。

    您是否曾尝试使用 TPS2111A 数据表中的配置15、因为这是我们推荐用于优先选择源的配置?

    使用图15中的配置可以不必担心 D1和 D0引脚、并允许您使用 VSNS 引脚设置电路中的切换阈值。

    此致、

    Andy Robles