This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:3.3V 上拉电压轨

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958830/bq25790-3-3v-pull-up-rail

器件型号:BQ25790

您好!

我们计划在设计中将 BQ25790用作电源方案中的第一个稳压器。 在评估板设计中、该板具有一个连接到输入(VBUS/BAT)的外部 LDO (U2 -> TLV76033DBZR)、用于主机控制和状态引脚。 在我们的应用中、此 IC SYS 输出将直接进入另一个设置为3.3V 的开关。 尝试尽可能降低成本、因此想知道我们是否可以将其用作3.3V 上拉电压轨而不是这个额外的 LDO? 如果采用这种方法、我希望确保不会出现电源定序问题。

下图突出显示了上述内容。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LDO、

    只要您的系统中有电池、那么3.3V 上拉电阻就不会出现问题。  但是、如果您计划在没有电池的情况下运行、则在施加的 VBUS 和 VSYS 之间将存在延迟 、以便为3.3V 降压转换器供电。  除非您使用上拉电阻器来禁用上电或 SDA/SCL 的充电、或在/PG 上通过一些决策、否则我看不到问题。

    此致、

    Jeff