This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:如何使用具有 USB 数据的充电器 IC

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959057/bq25790-how-to-use-this-charger-ic-with-usb-data

器件型号:BQ25790

我计划在 NXP i.MX8平台中使用此 IC。 该器件具有一个用于充电和数据传输的 USB 端口。

USB 数据如何与此充电器 IC BQ25790配合使用?

我想我还需要一个 USB 开关 IC 来断开 D+/D-与充电器 IC 的连接并连接到应用处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pasi、

    为了检测输入电源功能、充电器仅在首次加电时才会访问 USB D+/D-线路。  之后、它返回到 HiZ、其他器件可以使用该总线。  如果您可以阻止其他器件在此之前使用 D+/D-总线、则不需要 USB 开关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 连接 USB 电缆时、CPU 可以断电、因此我将添加一个 USB 开关。