This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:栅极驱动器

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC27284, UCC27511, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958104/ucc256404-gate-driver

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC27284UCC27511UCC27517A

您好!

我们的客户询问 UCC256404是否可以通过 UCC27284等栅极驱动器来驱动功率 MOS FET。 如果 UCC256404支持栅极驱动器、您能为他提供帮助吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    HO 信号以 HS 引脚(开关节点)为基准。 我不建议使用 UCC27284、因为该半桥栅极驱动器需要2个接地参考栅极信号。 可接受的做法是将 UCC256404与2个单通道低侧驱动器配对、例如 UCC25717A、其中高侧的栅极驱动器以开关节点为基准。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我知道 UCC256404可以支持栅极驱动器、UCC25727A 是合适的栅极驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再次确认闸门驱动器的建议。 由于我没有找到 UCC25717A、因此我认为 UCC27511将是一款合适的栅极驱动器、可供您查看您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    抱歉、我指的是 UCC27517A。 以下是指向产品页面https://www.ti.com/product/UCC27517A 的链接

    UCC27511也正常。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我也会推荐 UCC27517A。