This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:工作频率

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909571/lmg1020-operating-frequency

器件型号:LMG1020

LMG1020数据表指出“工作频率高达60MHz”,但在时序特性中,最大延迟时间约为8.5ns (这是传播延迟打开+传播延迟关闭+上升/下降时间)。

最大60MHz 的限制因素是什么?

该线程会将其注入更高的电流。  如果客户可以使其正常工作、这是可以接受的吗?
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/866274?LMG1020-Operating-frequency

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的联系。 对于 lmg1020最大开关频率、主要限制因素是负载或 FET 栅极电容。 下一个限制因素是栅极环路布局和元件放置。 Lmg1020EVM 可在高于60MHz 的频率下进行切换以进行确认。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!