This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:在4W 至20W 功率下运行时会发生什么情况、以及建议使用什么#39

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC38051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908772/ucc28051-what-will-it-happen-when-operating-at-4-to-20w-and-what-s-the-recommended-part

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: UCC38051

您好!

我们知道 UCC28051需要在25W 至100W 的功率下运行。

我是否可以知道 、如果我们在4W 至20W 的功率下使用它会发生什么情况?

我们希望找到 一个在400V 输出电压下支持4W 至100W 功率的器件。

你有什么建议吗?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28051的工作功率低至0W。  但是、由于交叉失真、PFC 和 THD 在轻负载时会降低。

    您需要做的一件事是使 UCC28051由单独的电源而不是 PFC 的辅助绕组进行偏置。

    您可以通过以下链接订购100W EVM。  有25W 至100W 的 THD 和 PF 数据、由辅助绕组供电。

    您可以根据 THD 和 PF 曲线预测较轻负载下的 THD 和 PFC。

    我建议您订购此 EVM、而不是通过 ZCD 绕组为其供电。  我会使用单独的偏置电源为 VCC 供电。  

    UCC28051没有特意设计为突发模式。  但是、 当负载降至接近零时、控制  器将开始突发、因为器件可以控制的峰值电流大小受到限制。  由于偏移、我认为最小峰值电流约 为75mV。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的详细解释。

    我对此仍有一些疑问。

    我们是否可以通过具有相同接地端的交流/直流输出15V 为 VCC 提供单独的电源?

    2.我们应该如何处理 ZCD 电路和 PFC 的辅助绕组? 直接将其删除、或者您对此有建议。

    3.在您提供的 EVM 数据表中、L2的规格是什么? 我们无法通过互联网找到此器件。  800uH/2A 是否足够?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    UCC28051需要反激式电感器上的辅助绕组才能正常工作。  您也可以为独立偏置电源的 VCC 供电。

    e2e.ti.com/.../16_2D00_15954p3.pdf

    要使用单独的偏置电源为设计加电、请断开辅助绕组上的二极管、然后将阳极连接到单独的偏置。

    如果您不需要在 UCC38051上启动涓流充电、则可以从 VCC 移除电阻器并将其输出至桥式整流器。

    我找到了 EVM 中使用的具有辅助绕组的 PFC 升压电感器的数据表、并附上了该数据表供您参考。  它实际上是一个1mH 的电感器、而不是800uH。

    此致、

    你是