This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:LM3414HV 电流 LED 驱动器

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909869/lm3414hv-lm3414hv-current-led-driver

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

LM3414HV 是电流 LED 驱动 器、输出电流范围为350mA 至1A。 如果我添加一个与 LED 串联的电阻器、则流经 LED 的输出电流将发生变化、它将下降到低于电阻器 RADJ 设置的电流值。 我能否选择串行电阻器的值来将流过 LED 的电流设置为低至40mA? 此配置对 LM3414器件有效吗? 它是否会长期影响 LM3414器件(不稳定)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robet 您好!

    添加串联电阻不会改变电流调节。  它是一个电流调节器、它提供电流。  我不建议在40mA 下使用 LM3414。

    您正在尝试做什么?  也许有一个不同的部分会起作用。  TPS92515A 可调节至低至40mA。

    您的输入电压和范围、LED 电压以及您计划使用的任何其他操作是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为18V 至32V。

    我们已经拥有适用于600 mA 激光 LED 的具有 LM3414的电路板。 现在、新推出的激光 LED 的电流为40mA、我们希望找到与当前电路板配合使用的方法。

    这就是我们向您提问的原因、对于新的40mA 激光 LED、是否有其他方法可以解决此 LM3414器件的问题?

    以下是一些选项:

    选项1:

    将 LM3414的输出电流设置为350mA (最小值)、将占空比设置为11%。 因此 Iavg 将为38.5mA。

    选项2:

                   串联电阻器。 正如您说过的、该选项不会更改电流调节。

    但 LM3414仿真(TINA) 允许我 通过添加串联电阻器来设置电流。

    选项3:

                   添加一个并联电阻器、在这个分支上取310mA 的电流、并为 LED 分支保留40mA 的电流。

    选项4:您的任何建议

    请告诉我、您的想法或替代器件是唯一的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robet 您好!

    选项1: 您可以将电流设置为350mA 并使用11%的 PWM DIM、这将起作用

    选项2: 如果您在 LED 灯串中添加串联电阻、则不会更改电流调节设定点。  我想 LM3414刚刚开启、电流受到电阻器的限制。  尝试更改输入电压并查看电流是否发生变化。

    选项3: 这可能不起作用、也可能不起作用、但效率会大幅下降。  如果设定点精度在1A 时为+/- 5%、则为+/- 50mA (请参阅选项4)。

    选项4: 您可以使用数据表中的模拟调光电路、它显示根据数据表第7.3.5节将调光降至100mA、并添加额外的60mA 负载。  由于电流检测在内部、因此在该级别下的精度可能不是很好。  根据该部分中的方法、您可能可以通过电阻器将电流设置为100mA。  同样、增加60mA 负载可能会使40mA 调节性能非常差。  例如、如果100mA 的精度为+/-50%(注意: 我不知道100mA 时的精度是多少、根据最坏情况、在1A 的工作温度范围内、0.95A 至1.05A 的设定点精度来计算)、40mA 的精度为+/- 125%。  这意味着完全关闭至90mA。

    在这些选项中、我将使用选项1、它将是最准确的、并且可能是唯一可行的选项。  如果激光 LED 无法处理峰值电流、则需要在激光 LED 上使用电容器

    此致、