This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:Tps63070

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958450/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:BQ24075TPS63060

您好!

我不熟悉电子产品设计、在选择合适的稳压器时感到困惑、请帮助。

我设计了一个使用 BQ24075为依靠电池(3.7标称电压)运行的器件供电的原理图、首先我选择了 AMC1117作为稳压器、但它不工作、我意识到由于 AMS1117-3.3的压降、它至少需要4.4才能工作。

我是否可以使用 TPS63070/TPS63060调节电池电压以获得3.3V 稳压电压、并且我只需要最大电压 1A 的电流、而 TPS63060/TPS63070 IC 的额定电流远高于1A。

由于额定电流较高、因此使用 TPS63060/TPS63070是否是一种良好的解决方案。

如果最好使用、我应该为 TPS63060/TPS63070选择哪一个?

如果两者都不好、我应该选择哪个 IC。

我的要求是 Vout =3.3V、Iout =1A、Iq 必须尽可能低才能为整个器件供电

谢谢、此致、

P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS63060的 IQ 略低。

    由于 Vo=3.3V、因此如果电池电压始终高于 Vo、您还可以使用降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    电池电压并不总是高于3.3V、我需要使用降压/升压。
    现在、我能否使用 TPS63060从 BQ24075输出电压5.5V 输入3V 到更高阈值电压的较低侧电池电压、以获得3.3V、1A 的输出?

    谢谢,此致,

    Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以使用 TPS63060、这是适合您的应用的器件。