This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:原理图检查

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956332/tps51215a-schematic-check

器件型号:TPS51215A
主题中讨论的其他器件:TPS51215

你(们)好

您能否帮助查看下面的 TPS51215原理图以及任何需要调整的问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 请将此@发送至 Yuchang - Zhang 的 tidotcom,将于下周一进行回顾,该主题将首先关闭。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、H/L 栅极电阻器、建议首先使用0欧姆电阻器

    2、建议为输入添加2个位置、如果输入较低、建议使用大容量电容器。

    3、建议在输出端添加 MLCC 位置、3~4件47uf 正常

    4、0.15uH 应该可以使用、仅0.22uH 在 EVM 上经过完全验证。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuchang


    电感 DCR 是否有限制值?

    WEBENCH 无法在以下条件下仿真效率

    DCR=0.7m Ω。 L =0.15u

    Vin =5V Vout =1.8V Iout =27A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    DCR 没有限制、越低越好。 为了提高效率、实际上我建议您可以应用 EVM 或要求 FAE 帮助应用 EVM、并使用您想要使用的组件进行检查。

    我只看到 Iout=27A、它是峰值还是直流值? 如果是直流值、您需要关注电感器热性能、还需要关注布局和用于热分配的大平面。

    裕昌